This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:TPS92515HVEVM-749

Guru**** 2814535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808496/tps92515hvevm-749-tps92515hvevm-749

器件型号:TPS92515HVEVM-749
主题中讨论的其他器件:TPS92515

您好!

我已经尝试连接 PWM (在设置了正确的跳线之后)、它损坏了电路板。

有什么见解吗?

谢谢。

萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    您移除了 R14吗?

    "3.2.1.5 TP3、PWM
    PWM 测试点直接连接到 TPS92515的 PWM 引脚。 使 R14保持正常连接
    操作。 如果使用 PWM 调光、则移除 R14并施加 GND 和 A 电平较低的方波
    介于2.5V 和5V 之间的高电平。调光频率范围为100Hz 至10kHz。'

    您是否确保信号低于5.5V 并参考正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、  

    我完成了所有这些。 信号为0-5V、频率 10kHz。

    谢谢。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、  

    只是一个微小的修正、我没有移除 R14。 我不打算继续执行 EVM 建议、但由于故障更多、我已经停止了。

    谢谢。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    R14是零欧姆电阻器、PWM 短接至 VCC。  它无法通过这种方式调暗。  如果您在 PWM 短接至 VCC 时驱动它、我不确定会发生什么情况。  它将取决于 PWM 源的阻抗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    在将 R14连接到 PWM 之前、我没有移除 R14。 这可能会损坏部件。 这可以解决该问题。 谢谢。

    萨那