This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940:库仑计数器错误值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808993/bq76940-bq76940-coulomb-counter-false-values

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

各位专家、您好!

我在使用 BQ76940的库仑计数器时遇到了奇怪的经历。  

电路板上没有负载、DSG = 0、CHG = 0。 尽管如此、当我读取 CC 寄存器(连续模式、250ms 间隔)时、我会定期获得值1和65535。 是什么导致 IC 存储65535、即最大值、和 CC 寄存器中的1? 同样、没有连接负载、电池处于空闲状态(既不充电也不放电)。 电池平衡也会关闭。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranit、

    库仑计数器使用 LSB 为8.44uV 的16位 ADC。 ADC 确实有一些偏移。 库仑计数器报告的值是二进制补码、因此值65535是-1 (-8.44uV)的结果。 因此、您读取的值非常接近于零。

    尽管您没有使用 BQ78350-R1配套控制器、但我建议查看此器件的数据表和技术参考手册。 它专门设计用于与 BQ76940配合使用。 该器件允许您设置库仑计数器死区-控制器不会累积低于此输入阈值的值来滤除噪声。

    最好的酒店

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt! 我计划在软件中实施死区

    如果(cc_adc >0 && cc_adc<100)
      ignoreCC();          //用于充电的死区

    if (cc_adc >-100 && cc_adc<0)
      ignoreCC();          //放电死区

    不过、我有一个查询。 死区阈值将由"杂散电流"值决定、对吧? 例如、如果我在系统中观察到即使没有负载也有20uA 的电流流动、那么我将把 CC 死区阈值设置为20uA 对吧?

    TI 是否推荐任何特定价值? CC 的校准过程是什么、也用于查找偏移量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranit、

    死区可以设置为任意值、具体取决于系统的工作方式和电流测量的使用方式。 例如、如果您的系统中具有非常高的充电和放电电流、您可能希望忽略可忽略的低电流。 如果您尝试进行非常精确的电池电量监测、您可能希望将死区设置为尽可能低的值、以消除由于噪声导致的错误测量。

    对于电流死区、BQ78350-R1使用3mA 的默认值。 BQ78350-R1技术参考手册(dehttp://www.ti.com/lit/ug/sluubd3d/sluubd3d.pdf)介绍了用于该器件的 CC 校准过程。 它使用零电流校准 CC 偏移、然后施加固定电流来校准增益。 它建议对多个读数求平均值以获得更高的精度。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错! 我将根据我的需求对软件进行编码

    你是最好的 Matt!

    谢谢!