This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:关于偏置电压的测试条件

Guru**** 2582985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808693/tps7a85a-about-the-test-condition-with-bias-voltage

器件型号:TPS7A85A

你(们)好

我要检查的是什么。

关于 TPS7A85A 的压降规格[电气特性]、Vbias 的测试条件为 Vias = 5.0V。
图26显示了一个图。 它是 Vbias = 3.3V。
这只是一个不同的测试条件吗?
此外、在 Vbias = 3.3V 或5.0V 时、图26中的图中是否没有显著变化?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

    您是对的、由于该器件的设计、图26所示的压降曲线在 Vbias = 3.3V 和5V 时几乎保持不变。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    感谢你的答复。

    出于同样的目的提出另一个问题。

    图23 24显示了压降电压与输入电压间的关系图(具有和不具有偏置)
    当您得到该图时、条件是 Vin = Vout 吗?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

    图23和24未使用图中指定 Vout 条件。 对于这种类型的图、通常 FB 引脚短接至接地以使导通 FET 导通、并且强制从输出端灌入4A 电流。 同时、记录了输出上的电压。

    此处测量了输出电压、Vin 和 Vout 之间的差值是图中记录的压降。

    明白了吗?

    此致、
    Jason Song