This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24008:定时器启用时的充电逻辑

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24008, BQ24083, BQ24105, BQ21040, BQ24088, BQ24040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808786/bq24008-charging-logic-when-timer-enabled

器件型号:BQ24008
主题中讨论的其他器件: BQ24083BQ24105BQ21040BQ24088BQ24040

当定时器启用时、充电应该在定时器运行结束后停止。 它也是这样做的。 根据数据表中的流程图、如果电池上的电压低于3、9V、则应再次开始充电。 这是有道理的、但这不是我们看到的。

我们为3800mAH 电池充电、电压可能为3、4V、在6小时定时器周期结束时、充电电流为100mA、电压为3、75V、充电完全停止、LED 关闭。

因此、我们永远不会使电池充满电。

我们是否正确阅读流程图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24008在许多年前发布、在 IC 年中发布了大量。  自那时以来、我们发布了许多器件、它们具有改进的功能、尺寸、性能和其他特性。  如果您可以提供有关您的要求的更多详细信息、我可能会推荐更新的器件。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要使用单节电池作为备用电池、用于关键传感器电路。 由于电池的长期可靠性、我们更喜欢4、1V 电平。 以某种方式指示 BQ24008的充电情况。 我们有10V 电源。 由于我们不需要很多发热问题、因此100mA 充电正常。 首选热敏电阻监控。 有什么好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的应用信息。

    10V 和4.1V 的输入电压限制了器件数量。  如果输入电压低、则可以选择 BQ24083、可将其配置为4.06V。

    开关充电器 BQ24105可供选择。  输入电压范围很好、它有一个可用于调节输出电压的 FB 引脚。  这将允许在不出现热 问题的情况下增加充电电流。  

    仍在研究 BQ24008超时行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 您是对的、高输入电压限制了选择。 我们已决定在充电器前面有一个5V 稳压器、然后会显示更多器件。 我们可能还会进行4.2V 充电、因为 Panasonic 电池是针对该电压指定的。 我们将 BQ21040视为第一优先级、然后可能是 BQ2409x 和 BQ24088。

    其中的设计偏好是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    5V 稳压器和4.2V 可简化设计。

    BQ1040是一款采用 SOT-23封装的出色器件、可限制散热路径输出和充电电流。

    BQ24040类似于21040、但采用更好的热封装、更高的输出电流。

    BQ2409X 类似于24040和21040

    BQ24088具有 STAT1和2、提供了有关充电器运行模式的更多详细信息。  上述器件具有 CHG 和 PG 指示、信息有限。