主题中讨论的其他器件: BQ24083、 BQ24105、 BQ21040、 BQ24088、 BQ24040
当定时器启用时、充电应该在定时器运行结束后停止。 它也是这样做的。 根据数据表中的流程图、如果电池上的电压低于3、9V、则应再次开始充电。 这是有道理的、但这不是我们看到的。
我们为3800mAH 电池充电、电压可能为3、4V、在6小时定时器周期结束时、充电电流为100mA、电压为3、75V、充电完全停止、LED 关闭。
因此、我们永远不会使电池充满电。
我们是否正确阅读流程图?