This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:用于 DEF1/ADj2的具有电阻分压器的 EasyScale

Guru**** 2517340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TPS62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809147/tps62420-easyscale-with-resistor-divider-for-def1-adj2

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件: TPS62421

您好!

在浏览 TPS62420数据表和查看 EasyScale 的使用能力时、我有点困惑。

第8.3.5 DEV_1节引脚功能-使 EasyScale 似乎只能与 TPS62421配合使用、而不能与 TPS62420配合使用。

我的客户希望通过电阻分压器设置输出以实现可调默认输出电压(如表5器件比较表中所述)。但问题是能否使用 EasyScale 在 OUT1和 OUT2上升高/降低电压?

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 D/S、您似乎只能使用一个连接到 DEF1引脚(在 TPS62420上)的外部电阻器网络、因为它用作模拟输入。 如果您需要通过 Easyscale 调整 outptut 1和2、则需要 TPS62421。