This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:TS 引脚电阻器值

Guru**** 2509315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808710/bq24195-ts-pin-resistor-values

器件型号:BQ24195

第19页的数据表中计算 TS 引脚电阻值时是否出错? RT1的值是否应为5.25k? 这至少是我在使用电子表格计算工具时得到的结果。 RT1数据表中的值现在为5.52k。

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、

    没错。 请参阅下面的计算。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经看到过这一点。 我如何理解、数据表中的 RT1是电子表格中的 R8。 相应地、数据表中的 RT2是电子表格中的 R9。

    此外、当使用数据表第19页上的等式时、RT1值的结果为5.25、而不是5.52。 请仔细检查。 您能否在电子表格中解释 R_HTF (40C)的含义?

    -Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、

    d/s 上的 RT1应为5.25k Ω 请忽略 扩展表中的 R_HTF (40C)。

    谢谢、

    宁。