This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:当 ENABLE 引脚被连接到一个外部上拉电阻器时、出现电源循环闭锁

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788160/lm3150-power-cycling-lockup-seen-when-enable-pin-is-connected-to-an-external-pullup-resistor

器件型号:LM3150

我们遇到了一个问题、即使用切换开关快速将电源电压循环到 LM3150会导致输出无法在低输出电压下开启或开启。  EN 引脚上有一个10K 欧姆的上拉电阻器连接到 Vin。  移除该电阻器似乎解决了问题。  EN 引脚现在为未连接引脚。  根据器件数据表的第8.4节、我假设开关抖动噪声导致了故障。  添加1nF 电容器以防止误停是否是安全的做法、或者如果没有其他连接到 EN 引脚、是否不需要这样做?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    使能引脚的绝对最大额定值为7V、应该只为其提供5V 电压。 您是否在 EN 引脚上使用电阻分压器? 如果您只有一个上拉电阻器、则可能会损坏器件。 即使您有电阻分压器、我建议您将一个二极管与顶部电阻器并联、并将 Kathode 连接到 VIN。 这样、在快速回收时、您将 EN 引脚复位。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们确实只有一个连接到24V 的10K 上拉电阻器、而不是一个分压器。  虽然这不会导致任何芯片彻底故障、但它确实导致了我描述的锁定问题。  我完全省去了这个上拉电阻器、结果很好、但我想知道接地电容器是否是 EN 线上的最佳做法?  开发套件原理图中显示了一个电容、但数据表中指出、如果不将该引脚用作使能引脚、则可以将其保持未连接状态。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如果使用上拉电阻器、则建议使用 CEN。 您的案例中的上拉电阻是1Mohm 内部 R

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答了、谢谢。