This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:ADAS 4合1电源管理 IC 已建议

Guru**** 2383190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1, TPS62160-Q1, TPS65000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787318/tps65311-q1-adas-4-in-1-power-management-ic-receommendation

器件型号:TPS65311-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62160-Q1TPS65000-Q1

大家好、  

对于摄像机 ADAS 系统中的这一特定要求,建议使用4合1 PMIC 器件, TPS65311-Q1 采用8*8封装。 是否有其他更小的建议(如3*3)?  

DC-DC 8-12V   至 3.3V       最大500mA

       直流/直流        1.8V       最大250mA    

       DC-DC/LDO   1.1V       最大250mA

       LDO          2.9V       最大200mA

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已要求我的同事了解我们是否有其他器件可满足此要求。 我们很快会再来的。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,团队
    是否有关于此4in1解决方案的任何反馈?

    此致,
    基因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    非常感谢您的关注。 我们有一个正在开发的器件、它将支持采用4x4mm 封装的所有电源轨和电流。 请在5月底之前通过 TI.com 查看 TPS65033x-Q1 (初步信息和样片)、或联系您当地的 TI 代表以了解更多详细信息(需要 NDA!)。

    另一种选择是为8.12V 输入电压轨(例如 TPS62160-Q1)使用前置稳压 器、并为低电压轨使用 TPS65000-Q1。  这两款器件 现已上市。

    此致、

    弗兰克