This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1707:最大/最小输出电压。 这是什么?

Guru**** 2630925 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808545/uc1707-max-min-output-voltage-what-is-it

器件型号:UC1707

UC1707的输出引脚上的最大/最小电压是多少?  我们使用的是军用器件型号5962-8761901V2A。  我们正在考虑可以使用哪种二极管来保护输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、

    UC1707输出的最大电压为 VC 电压。 最小值将是 GND 电压。

    请注意、由于寄生效应、有时可能会出现过冲/下冲。

    我对保护二极管的建议是将一个 schottkey 二极管接地、将一个 schottkey 二极管接地。

    这将确保输出受到保护、免受寄生效应引起的电压尖峰的影响。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 二极管 的正向电压为0.8V、则会损坏 uc1707、因为它可能会高于 VC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、

    二极管是否是 schottkey 二极管? 对于用作保护的二极管、0.8伏看起来相当高。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、二极管不是 schottkey 二极管、但我们可以使用。  0.8V 二极管是我们在电路板其他地方使用的二极管、可以得到库存。  我们仅限于实际可以使用的器件、因为这是一个航天应用、但我们发现的下一个器件具有0.4V 的正向电压。  尽管如此、这也将高于 VC。  当然、任何二极管都是如此。  想知道是否有低于和高于 VC 和 GND 的限制、我们必须保持该限制才能提供所需的保护。 因此、如果我们使用二极管将 VC 和 Vin 连接到15V、而 VC 超过15V 或低于 GND、这会损坏芯片吗?  数据表中显示的40V 最大值是否适用于此处? 接地侧也是如此。  似乎是这样的,所以我要求肯定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、

    我之所以询问肖特基二极管、是因为该二极管需要非常快速的反向恢复、以便在输出端有任何尖峰时捕获尖峰。

    如果输出电压高于 Vc、足以对晶体管进行反向偏置、则可能会造成损坏。

    GND 也是如此。

    鉴于没有有关该电压的数据表规格、我无法确认0..4 Vs 是否足够低、但我相信会是这样

    我会说、它不太可能使用将会看到的小过冲/下冲尖峰对输出进行反向偏置、但我无法保证。

    谢谢、

    Daniel