This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62262-Q1:EN 阈值是否具有迟滞?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62262-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809113/tps62262-q1-does-the-en-threshold-have-hysteresis

器件型号:TPS62262-Q1

我们通过将 EN 连接到接通时间高达500us 且下降时间要慢得多的 LDO 输出来启用该器件。 我们是否会遇到 EN 导致开/关控制不确定的问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    EN 引脚通过检测电压来打开和关闭、它不 需要开启和关闭时间、只 需 注意 其 VIH 和 VIL 阈值。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

    _________________________________________

    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin、但我担心器件在 EN 上的噪声导致开/关抖动、同时它会缓慢地穿过 VIL 和 VIH 之间的区域。

    EN 函数中是否存在迟滞?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TPS62262-Q1具有启动时间(500us)和内部软启动(250us)、短抖动对使能功能几乎没有影响。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。