This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:最小负载电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786330/tlv62568-minimum-load-current

器件型号:TLV62568

您好!

我们在设计中使用了 TLV62568PDD、以便从5V 标称输入调节3.3V 电源。  电源是使用 Webench 电源设计器设计的。  我们已经针对400mA Imax 进行了设计、但通常我们仅以~50mA 的电流运行。  我们注意到启动和 MCU 重启条件存在一个奇怪的问题、即电源上的负载大幅降低至550uA。  在这种情况下、TLV62568的输出从3.3V 增加到~3.7V (增加12%)、反馈电压从600mV 增加到664mV。  

我想第一个问题是:这个 IC 的这种正常行为吗?  我在数据表中没有看到任何迹象表明这是预期行为。  也许熟悉此 IC 的人能够确认他们是否也经历过这种情况?

同时、我们的权变措施解决方案是施加电阻负载、以确保最小输出电流不会降至5mA 以下。  这不是一个理想的解决办法,我希望本论坛的某个人能够解决这个问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    这不是正常行为。 根据数据表、3.3V 输出时无负载时的负载调节为~1%(请参阅下图)。 此外、VFB 调节仅在0.588V 至0.612V 范围内。

    IO < 500uA 后、输出电压会保持在3.7V 还是会下降到3.3V?  您能否在启动时提供输出电压波形? 请提供与 IC 相关的原理图、PCB 布局和 BOM。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间查看我的问题。

    今天、我已经对我们的硬件进行了进一步测试、除了您要求的材料之外、还进一步观察了情况。

    重要的是、我从 PCBA 上移除了所有其他组件、以便只有电源能够在无负载的情况下正常工作。  在此模式下、电源按预期运行、负载调节偏差与您发送的图像相同。  

    我们设法将行为链接到一个负载、即来自第三方供应商的 CC3220模块。  有趣的是、即使芯片保持在复位状态、行为也会持续存在。

    当我们断开 CC3220与电源的连接时、问题就会消失。

    今天进行进一步测试后、我意识到在某些情况下、电源电压可达到接近4.5V。

    下图显示了当 CC3220在上电时保持复位状态时 TLV62568的输出电源。

    有趣的是、在电源增加并趋向于4.5V 之前、电源在3.3V 下稳定大约200ms。  要回答您的问题、除非我增加负载电流、否则电源无法恢复。

    图像显示了启动时的3.3V TLV62568输出、其中 CC3220保持在复位状态且输出电流<1mA

    图像显示了启动时 TLV62568输出的反馈引脚、其中 CC3220保持复位且输出电流<1mA

    增强了0V 至3.3V 区域的启动:

    原理图如下:

    PCB 为2层、如下所示:

    这是 SMPS 的 BOM。

    注释 说明 指示符 制造商 器件型号 制造商
    2.2 μ H 2.9A IND 2.2uH 20% 2.9A 3AIsat 37mR L1 ASPI-0418FS-2R2M-T3 Abraacon LLC
    4.7 μ F 电容4.7uF X5R 10% 10V 0603 C6 CL10A475KP8NNNC 三星
    22 μ F 6.3V 电容22uF 6.3V 10% X5R 0805 C8 CL21A226KQCLRNC 三星
    100kr 电阻、100kr、1%、100ppm、1/16W、0402 R25、R26、R27 RC0402FR-07100KL Yageo
    100nF 电容100nF X7R 10% 16V 0402 C7、C15 GRM155R71C104KA88J Murata
    100R 电阻、100R、1%、100ppm、1/16W、0402 R28 RC0402FR-07100RL Yageo
    BAS20-7-F 二极管 BAS20-7-F 1.25V @200mA、200mA、SOT23 D1 BAS20-7-F 二极管
    TLV62568PDD 稳压降压、Vin2.5-5.5V、Vout 0.6-5.5V、Iout 1A SOT23-6 U1 TLV62568PDDCT TI
    453kR 电阻、453kR、1%、100ppm、1/16W、0402 R23 RC0402FR-07453KL Yageo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您提供信息。

    连接到 FB 引脚的电阻分压器应尽可能靠近输出电容(C8)。 但是、从输出电容器到 R23有一个长环路。 如果我的怀疑是正确的、那么同一条迹线会进入 CC3220、这使得它易受噪声的影响、这些噪声会干扰 FB 引脚的电压调节以及 Vout。

    您能否尝试断开连接至3.3V 的 R23引脚、然后使用短跳线将其连接至 C8? 我希望这可以绕过 FB 电阻分压器上的噪声。

    此外、我注意到在原理图中、与 BOM 列表相比、连接到 FB 引脚的电阻分压器(R23和 R26)值非常低。 R23和 R26的正确值是多少? 如果是680R 和150R、您能否将其更改为100K 和435K、与 BOM 列表类似?


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您 的评论和建议。

    关于 BOM 和原理图之间的差异、请注意电阻器当前符合 BOM。 我更新了原理图以增加电源上的空闲负载、在进行更改之前忘记了屏幕截图。

    我已经按照您的建议进行了操作、并移动了 R23、以便我可以在该 FB 电阻器和 C8之间直接运行跳线。  遗憾的是、输出波形看起来仍然相同。

    我还尝试转动 R26、以便将其连接到顶层铜缆上 TLV62568的 GND 引脚2、同样没有发现任何差异。

    这是经过2次修改的电路图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您能否提供以下波形?
    1.Vout 和 Vfb (50ms/div)
    2.输出电压和 SW 节点(a.当输出电压= 3.3V 时;b.当输出电压= 3.7V 时)。 请每次测量 SW 节点的频率。

    这是否与其他单元一致? 您是否尝试更换设备? 行为是否仍然相同?
    我只是想确保部件尚未损坏。

    谢谢你。


    此致、
    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    该问题很普遍、不限于单个器件。  今天上午、我用一个全新的(来自 DigiKey 封装)替换了 TLV62568、它立即执行了同样 的操作。  器件标识为9x9、您可能已经从昨天的照片中删除了该标记。

    以下是您请求的波形。

    1:50ms 和20ms 时的 VOUT 和 FB

    2:开关节点在3.3V 时切换

    如下图所示、开关频率有很大变化(大概是在省电模式下)

    2B) SW 节点、当 Vout 升至3.3V 以上时不进行开关

    2C) SW 节点、此时电压从3.3V 上升

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我非常感谢您努力提供必要的数据。

    我非常确信+3.3V 输出节点是由来自外部源的更高电压注入的、外部源可能来自 CC3220电路。 因为 FB 引脚不允许超过其调节电压、除非它来自输出上的外部电源。

    如波形所示、SW 节点在~220ms 后停止开关、因为 FB 大于0.6V、这意味着降压转换器电路不会向+3.3V 提供电流以维持其电压电平甚至更高。

    为了验证我的理论、请勿在 TLV62568上施加 Vin。 在 CC3220上施加电源、然后测量+3.3V 上的电压。 输出电压电平与您现在看到的电压电平相同(>3.3V)、这一点我并不奇怪。 如果正确、则问题不是由于 TLV62568而是来自外部电源。

    期待您的反馈。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    你是对的。

    事实证明、工厂在 PCB 上加载了一个推挽电压检测器、该检测器向我们的电路中注入了5V 电压。  我很生气、我没有早点接车、但非常感谢您的帮助。

    非常感谢、

    斯蒂芬