This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623从1.2V 升压以获得12V 输出

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787853/lm2623-lm2623-boost-from-1-2v-to-get-12v-output

器件型号:LM2623

大家好、  

我的客户希望使用 LM2623从超级电容器升压到12V 输出。  

如 LM2623数据表中所示、 BOOT、VDD、EN 和 FB 引脚不允许连接到12V、因为这些引脚的电压必须低于10V。  

我检查指向参考设计的链接、建议 将 BOOT、VDD、EN 和 FB 引脚连接到输入。  

但我的主要问题来自超级电容器电压、如果它降至1V~1.2V、它是否仍能支持12V 输出?

如果考虑到电压的输入为1.2V、我们如何获得12V 输出?

期待您的回应! 谢谢!

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/666808?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM2623

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    LM2623的工作范围为0.8V 至14V。 但它需要1.1V 启动电压。 这意味着、如果超级电容器的充电电压高于1.1V、则器件可以工作、直到 VIN 降至0.8V 以下。 但是、如果超级电容器已放电至低于1.1V、则电路将永远不会被激活。

    2.使用齐纳二极管可从12V 输出电压生成5.1V 电压。

    负载电流是多少? LM2623电流限制未固定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Zack 的快速响应!
    负载电流为1A ~1.5A。
    我认为当输入电压为1V~1.2V 时、这可能是一个问题。 我是否可以知道可支持 LM2623输出@12V、1A 的最小电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    正如我在电子邮件中所说、最小 VIN 应高于6~7V。 我认为这对于要求来说太高了。