This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:产品选择:具有过流警报功能的库仑计数器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808707/bq27220-product-selection-coulomb-counter-with-overcurrent-alert

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好!

我们正在为100Ah 48V 电池组搜索库仑计数器。 我只能找到执行 SoC 计算并需要单节电池电压感应引脚的芯片、但实际上、如果电流超过特定限制、我们只需要库仑计数器和警报信号。

您可以为此推荐 IC 吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq35100仅进行库仑计数、具有一个警报引脚、但无法将其配置为过流限制。 您可以通过 主机和 GPIO 引脚实现电流限制功能  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、

    您提到的器件似乎仅适用于不可充电电池、仅在一个方向上测量电流。

    好的、我们可以使用比较器和 GPIO 实现短路保护。 因此、我们只需要一个双向(!) 库仑计数器。

    Michael