This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:关于器件使能

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807434/lm3429-about-device-enable

器件型号:LM3429

您好!

nDIM 引脚的阈值电压为1.24V、被描述为低电平有效。 (如数据表 P.19 7.3.9所述)
但是、我的客户说、当 nDIM 引脚为"H"时、它已启用。
因此、我想 检查器件使能的运行情况。

・ 输入直流电压(>1.24V)时是否启用了器件?
・ 您在什么条件下以低电平有效工作?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我要催促您。
    请告诉我您的答案。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该部分被命名为"电压锁定"、因此如果 nDIM 的电压低于1.24V 比较器、则 UVLO 检测处于活动状态、这意味着该器件由于 UVLO 而被禁用。  还涉及迟滞、本节对此进行了说明。

    我希望这是有道理的。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我在章节编号中犯了一个错误。

    它是7.3.10正确的。
    本节说明了"低电平有效 nDIM 引脚"。

    根据此说明、请告诉我器件启用操作。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果拉至低电平、该 nDIM 引脚将关闭 LED 电流。  

    谢谢 Tuan