This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:5V 输入至-5V 输出/0.3A~0.4A

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807250/tps63710-5vin-to--5vout-0-3a-0-4a

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件: TPS62136

你(们)好,先生  

1.我是否知道 TPS63710可以支持5V 到-5V 输出/0.3A 的输入电压? 我使用 webench 进行仿真,但似乎有责任问题  

2.如果 TPS63710不支持,是否有任何同步降压转换器解决方案可以做到这一点,就像 TPS62136一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS63710具有70%的最大占空比、这就是 webench 无法仿真您的系统的原因。

    许多应用不需要-5.0V 输出电压。 如果确实如此、则需要使用反相降压/升压转换器电路、例如此参考设计:  

    http://www.ti.com/tool/PMP9760

    存在电荷泵等其他反相解决方案、但无法提供超过250mA 的输出电流。

    如果您有任何其他疑问、请咨询!

    谢谢你。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您是否了解过我提到的参考设计?

    您对此事是否有任何后续问题?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian