This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:使用 SS 引脚关断 LM5021-2

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808800/lm5021-lm5021-2-shutdown-using-ss-pin

器件型号:LM5021

我需要能够从外部关闭 LM5021-2。 是否可以并 建议将 SS 引脚拉至 GND 以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     

    感谢您关注 LM5021反激式控制器。

    我认为您应该能够通过将 SS 接地来关闭 LM5021、但数据表对此问题相当模糊。 正如我看到的、下拉 SS 也会拉低 COMP、偏移为0.55V。  当 SS 低于0.3V 时、COMP 将< 0.85V。  由于 COMP 有一个内部1.25V 电平位移、这将确保 PWM (-)输入电压= 0V、低于125mV 的跳周期阈值。  

     

    本质上、将 SS 下拉为低电平将禁止所有 PWM 输出脉冲。 当 SS < 0.3V 时、将设置内部状态以在 SS 释放时开始软启动。

     

    但是、SS 低电平不会完全关闭控制器、它仅禁用 PWM、因此 IC 偏置电流将继续消耗 VCC 电容。 如果没有 PWM、则没有 AUX 电源来保持 VIN/VCC、因此它将降至 UVLO 阈值并开始重启周期、使 VIN 恢复到20V、然后启用 VCC 稳压器并尝试运行。  但在 SS 接地的情况下、无法进行 PWM、因此 VCC 将再次释放到 UVLO、该周期重复、直到 SS 释放。 注意:如果在 VIN 达到20V 电平之前释放 SS、则重新启动将延迟。

     

    如果此 UVLO 循环(使用简单的 VIN 电路,数据表第17页)是可以接受的,则您已全部设置。

    如果不可接受、则另一种方法是在 AUX 绕组的 VIN 栅极上添加一个串联开关、并在必要时将其打开。 切换不会立即停止、而是在 VCC 降至 UVLO 电平后停止。  数据表(第19页)中的应用电路具有开关 VIN (以节省偏置电源)、可对其进行修改以包含外部开/关控制。

     

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这非常有帮助。