This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:FB 电压低于1V、输出电压错误

Guru**** 2387230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787881/lmr23610-fb-voltage-below-1v-wrong-output-voltage

器件型号:LMR23610

如标题中所述、我们的反馈电压是错误的、因此我们的输出电压 VOUT (1.2V 而不是3V)。

我们已经改变了以前电路板的设计,但非常少… 有什么想法为什么? 电容器与反馈引脚的物理距离过远?

Schematics

Board

我们有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是以前的设计、其工作无可挑剔。

    我们只有一个100p 电容器、而不是两个47p 电容器。 这会产生影响吗?

    此外、在新设计中、我们在 VOUT 添加了更大的铝电容器。  

    Old board

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francios、

    FB 电阻器与 FB 引脚的距离很远。 这可能是问题所在。 将62和27k 移至靠近 FB 引脚的位置、然后重试。 是否确定未达到电流限制? 检查电感器电流并与器件的最小峰值电流限制额定值进行比较?



    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您看看以前的设计、它是相同的... 它的工作非常完美。 可能是过流问题、但同样、它以前运行良好... 将再次检查。

    您是否有缺陷设备的记录?

    器件是否对湿度敏感? 可能是湿度/烘烤问题?

    我今天将做更多实验、并随时向您通报情况。

    此致、

    Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois 您好、

    我不知道吗?  关于湿度、这通常发生在电路板上有高阻抗节点、高值反馈电阻器和电路板上有杂质的情况下。  从 FB 电阻器到器件的较长布线会使这种情况更糟。  您可以看到、如果降低顶部和底部 FB 电阻器值、情况是否有所改善。  还要尝试清洁电路板并重新测试?

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了解决方案... 我现在觉得很愚蠢。

    我的 PCB 汇编器将电感设置为90度。 电流直接注入电路板...

    现在、它已经修复、工作完美无缺!

    再次感谢您的支持和支持、再次表示抱歉。 现在可以启动大规模生产