This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116WG:适用于我们的应用的类似器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787656/lm5116wg-similar-suitable-part-for-our-application

器件型号:LM5116WG
主题中讨论的其他器件:LM5116LM25117

您好!

我们正在设计具有以下规格的降压转换器:

VIN 范围-(57V 至83V)

VOUT - 16V 恒定电压

I Load - 0 - 5A

我们有一个低功耗16V 输入、可从启动本身为开关控制器的 Vcc 供电。 主要的问题是、我们希望避免使用 LM5116等超宽范围开关控制器、因为我们有一个16V 电源、从一开始就可以通过 VCCX 为 VCC 供电、因此、请避免完全使用 Vin 引脚。 高输入电压可直接进入 MOSFET (控制器外部)。 我们知道控制器引脚 SW 和 HB 仍然会看到相对于接地的高电压。 我们想知道、我们是否可以找到在 SW 和 HB 引脚上更耐受且更不依赖于 Vin 范围的 IC。  

在 LM25117中、我相信我们可以使 Vin 引脚保持悬空、使用 VCCDIS 调光内部稳压器、并直接使用16V、我们必须通过串联齐纳二极管为 IC 的 Vcc 供电。 但 SW 到 AGND 的引脚容差为45V、我们担心应用中是否会出现故障。  

我们需要关于哪些开关控制器 IC 适合我们的应用的建议。 我们还可以使用具有独立控制器(仅信号电平)的独立自举 HS LS 栅极驱动器、但我们找不到任何驱动器。 此外、我们还乐于推荐具有内部 MOSFET 的开关控制器。 请尽早告知我们所有可能的选项。 此处的主要目标是在不影响可靠性的情况下降低成本、因为我们的目标是高产量制造。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、

    如前所述、您需要选择 Vin 等于将看到的 SW 电压的器件。 我们没有具有低输入电压范围和更高 SW 到 GND 容差的降压控制器。

    抱歉。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 您是否有不包含栅极驱动器的控制器? 它只能使用来自输出电压的电压反馈为独立的栅极驱动器生成占空比信号、可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shayama、

    不、我们没有说过控制器。 将 SW 节点接地并将 BOOT 引脚连接到 VCC、而使用控制器栅极驱动作为栅极驱动的逻辑电平?

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这绝对有帮助。 您是否还可以根据我们的系统规格推荐具有内部 MOSFET 的控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、
    遗憾的是、我们没有能够提供5A 电流和83V 输入正电压的稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5A 是16V 时的输出电流、平均输入电流将更低。 请告诉我、您是否在之前的评论中考虑过这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、

    遗憾的是、器件选择时需要考虑最大输入电压(83V)和最大输出电流(5A)。 我们目前没有这样的稳压器。