This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:锥形电流设置

Guru**** 2543390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808770/bq27426-taper-current-setting

器件型号:BQ27426

尊敬的 Onyx San

在以下情况下、如何设置锥形电流和卷带速率?
请告诉我建议的值。

产品的性能规格
充电 IC 的・μ A 恒流:60mA
・充电 IC 电流误差:10%

电流设置
锥形电流:60 +(60 * 0.1)= 66 (mA)
・年率:800/(0.1 * 66)= 133 (0.1小时率)

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面应用手册的第4部分第4页显示了如何进行计算

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubn3/sluubn3.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San

    请您回复。

    我的计算错误。
    参考应用手册、重新计算结果如下。

    锥形电流:60 +(60 * 0.1)= 66 (mA)
    锥形率:800/(0.1 * 66)= 121 (0.1 HR 率)

    此致、
    Chiaki Endo