This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808909/bq20z45-r1

主题中讨论的其他器件:BQEVSWbq20z45-R1EV2400

你(们)好

我正在使用 bq20z45-R1处理项目、我 正在使用 EV2400。 我在使用 bqEVSW (v0.09.88)来支持目标时遇到问题。 请参阅屏幕截图。  您是否有任何适用于 bq20z45-R1和 EV2400的软件 bqEVSW?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定将其连接到 smbus 端口而不是 i2c 端口? 它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将其连接 到 SMB 端口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以手动尝试为相应的监测计打开 bqevsw。 它刚刚在这里进行了测试、测量仪表可与 ev2400配合使用。