This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:803.at POE 解决方案

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, PMP9676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808813/tps23861-803-at-poe-solution

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:PMP9676PMP9068

你好

     我们是否支持803.at PSE 和 POE 解决方案和参考设计? 客户有四端口、每个端口2.5W。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    正确的做法  是、TPS23861是支持802.3at 四端口的 PSE。  

    您还在询问 PD 解决方案吗? 不过、如果您想了解1类参考设计、请访问 TI.com、例如 PMP9068 (隔离反激式)、PMP9676 (非隔离式降压)。

    如有需要、请随时向我发送电子邮件以进行进一步讨论。 谢谢!

    此致、  

    廖青