This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM:LM5175在输入为4.3V 至3.7V 时不导通

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785250/lm5175evm-lm5175-not-turning-on-with-4-3v-to-3-7v-input

器件型号:LM5175EVM
主题中讨论的其他器件:LM5175LM2775

您好,  

我使用的是 LM5175 EVM SV601130B -我的输入电压范围为3.7V 至4.3V。 我已将使能电阻分压器电阻器 R16更改为143K,R13为249K -这应允许 EVM 在最低输入电压为3V 时启动。  

我看到的问题是、在电压为4.35V 之前它不会打开-为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    感谢您使用 LM5175。 另请阅读数据表:VIN 引脚上的最小电压应为3.5V。 EVM 在 VIN 引脚上有一个串联二极管、这将降低 VIN 引脚上的电压。

    如果您短接该二极管(D3)、同时从 EVM 上移除 R28、则应在3.5V 电压下启动。 对于3V 输入、不保证启动、因为它低于数据表规格。

    由于您的输入电压很低、因此您可以考虑使用 LM2775等电荷泵器件产生5V 电压并将5V 电压馈入 VIN 引脚、该电路应在您的输入范围内运行。 对于 EVM、您需要断开 D3和 R28的连接、并将 LM2775的输出端连接到 VIN 引脚、同时将两个电路的 GND 连接在一起。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    当输入引脚上的电压为4V 时、它达到9V、但当输入引脚上的电压介于3.5V 和4V 之间时、它的输出最大为5V。 我已将启用 R16更改为200K。 R28被移除,R34被移除,反馈中的 R33对于9V 输出为10.2K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在3.7V 至4.3V 的输入电压范围内、我们可以做些什么来获得9V 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、在输入引脚处为3.5V、则输出电压为187mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否短接了二极管 D3? 它会降低 VIN 引脚上的电压。 短接以使 VIN 引脚看到您的3.5V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    有更新吗? 我是否可以假设问题已解决? 如果几天内没有活动、我们需要关闭该主题。 您始终可以通过新帖子重新打开它。

    谢谢、
    Youhao