This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:所需的时基故障率/MTBF 数据

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707, LMZ31520, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808671/lmz31707-required-fit-rate-mtbf-data

器件型号:LMZ31707
主题中讨论的其他器件: LMZ31520LMZ31710

您好!

我需要以下器件的 FIT 率/MTBF 数据。 我尝试在 TI 的 MTBF/时基故障率计算器中搜索、但无法找到。 请尽快提供所要求的信息。

 LMZ31707

 LMZ31520

 LMZ31710

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MTBF 为:

    LMZ31707 = 37.4MHz

    LMZ31520 = 26.5MHz

    LMZ31710 = 37.4MHz

    根据 Bellcore TR-333、50%应力、Ta = 40°C