This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:如果使用低于0°C 的该组件、会发生什么情况?

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808709/lm7800-what-happens-if-i-use-this-component-below-0-c

器件型号:LM7800

我在温度室中测试它、以确保调节正确完成。

除了监管之外、还有其他问题吗?

在下一个生产中、我们将切换到一个新的组件(扩展)、但我们希望将一些电路板发送到北极。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    LM7800的设计、测试和特征是在低至0 C 的温度下运行。 低于0 C 时、稳压器的性能可能符合或不符合数据表中描述的性能。  您可能会发现、移位的最可能规格是调节精度。

    非常尊重、

    Ryan