This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1 -电流共享

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787520/lm5170-q1-lm5170-q1---current-sharing

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

你好。

我使用 LM5170控制四相降压转换器。  降压转换器的功率为48V/36V 1kW。  控制器正在调节输出电压、能够处理瞬变、但 目前四个相位之间的电流共享存在问题。  我的相1和2共享一个控制器、而我的相3和4共享另一个控制器。  电流在相位1和2之间保持平衡、电流在相位3和4之间保持平衡、但控制器之间的电流平衡不平衡。  相1和相2中的电流比相3和相4大。

我正在使用1个电压环路为所有四个相位设置 ISETA 引脚。  我想知道我是否应该使用2个单独的电压环路、每个控制器一个?  我不知道控制器中的基准电压是否稍微偏小、以及是否会导致两个控制器之间出现较大的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您使用 LM5170。 您不应使用两个电压环路。 系统中的所有 LM5170都应由单个电压环路控制。 因此、每个相位将看到相同的 ISETA、并且每个相位将根据相同的 ISETA 进行调节。 因此、电流将均匀平衡。

    您遇到的问题似乎是基本问题。 您的两个 LM5170可能不处于同一电位。 使用一根导线直接连接 LM5170的 AGND 节点、这应克服该误差并恢复所有四个相位之间的电流平衡。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我尝试过这种方法、但它不起作用。 但是、看一下我的控制电路的布局、大多数接地似乎都是共用的、我没有拆分模拟接地和电源接地。 如果几乎所有接地端(电源和模拟)都连接在控制器区域中、这是否会导致相同的问题? 在查看数据表中的布局建议后、可能需要重新设计我的布局。

    此外、还有另一个单独的问题。 我尝试以500kHz (最大 Fsw)的频率运行控制器、当我将 Fsw 电阻器设置为8kohm 时、它永远不会达到500kHz、它始终低于。 现在它的频率为~482kHz、这并不是一大问题、我想知道为什么 Fsw 比设定值低一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、我认为这是导致问题的原因。 LM5170具有高精度、可根据 ISETA 信号调节相位直流电流。 如果 IC 之间存在接地电势差、则每个 IC 的相同 ISETA 信号将会不同、因此相电流将不同。 当您恢复 PCB 时、请遵循数据表中的说明、并参阅我们的 EVM 布局。

    关于频率、482kHz 仍应处于性能范围内。 振荡器编程具有大约+/-10%的容差。 在本例中、您可以稍微减小电阻器以微调频率。

    谢谢、
    Youhao