This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:输出电压=~ 0.8V 时的 R1/R2设置

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808824/tps7a85-r1-r2-setting-at-vout-0-8v

器件型号:TPS7A85

Hellow、

 

TPS7A85数据表状态如下。

 

“可以使用公式8计算任何输出电压范围的 R1和 R2。 μA 直流精度、该电阻网络必须提供等于或大于5 μ A 的电流。 kΩ 使用12.1 μ A 的 R1来优化噪声和 PSRR。”

 

但要获得接近0.8V 的输出电压、很难保持 R1 = 12.1 kΩ。

kΩ、如果您需要精确的0.8V 输出电压、则 R1 = 12.1 μ A、R2将无限大。

为了将 R2保持为有限值、R1得到的值为零<< 12.1kΩ Ω。 从噪声和 PSRR 的角度来看、这是否不好?

 

要获得0.8V 的输出电压、R1和 R2应分别具有什么值?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    虽然我们建议在大多数应用中使用12k 的顶部电阻器(R1)、但也可以使用其他电阻器。  对于0.8V 输出、您只需将 FB 短接至 OUT 即可。

    另请考虑我们的新一代 TPS7A85A。  该 LDO 与 TPS7A85引脚对引脚兼容、但提供了一些额外的灵活性、因为 IN、EN 和 BIAS 没有排序要求。

    非常尊重、

    Ryan