This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23的 PMBus 地址

Guru**** 2391385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808701/tps546c23-pmbus-address-for-tps546c23

器件型号:TPS546C23

您好!

客户对 TPS546C23的 PMBus 地址有疑问。 在数据表中、我们有以下描述:  

PMBus 规范要求连接到 PMBus 的每个器件在总线上都具有唯一的地址。
每个器件都有64个可能的地址(十进制0到63)、可以通过连接来分配
从 ADDR0和 ADDR1引脚到 AGND 的电阻器。 地址以两个八进制(0至7)数字的形式设置、
每个引脚一个数字。 ADDR1是高位数字、ADDR0是低位数字。

因此、如果我们为 ADDR0和 ADDR1使用了两个34.8k 电阻器。 高侧应该为3 (011)、低侧应该为3 (011)。

真正的 PMBus 应该是011 0011 (33H)还是11011 (27D=1BH)?  哪一个应该是正确的?

我们在 EVM 板中看到了两种地址。  

 

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    它应该是两 个八进制代码011或011011b = 1Bh = 27D