This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A0518PDBVR

Guru**** 2523360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784193/tps7a05-tps7a0518pdbvr

器件型号:TPS7A05

您好!

我们购买了参考 TPS7A0518PDBVR,每个数据表的标记为1INF。

我们收到的材料带有 TI 标签、有正确的参考和所有材料、但组件主体标记为 P518。

请帮助确认 TPS7A0518PDBVR 的主体标记并告知差异。

非常感谢您的及时支持。

数据表:1INF

收到:P518

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    P518是我们的 PS7A0518PDBVT 预量产样片的顶端标记。  您能否帮助我了解您下订单的时间以及下订单的位置(TI 网上商店或我们 的授权经销商之一)?

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2019年2月、我们从 Mouser Electronics (www.mouser.HK)订购了 TPS7A0518PDBVR。

    对于 TPS7A0518PDBVR,如果您的预量产样片和最终大规模生产产品之间的功能相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、再次向我们的买家团队核实、我们于2019年2月从 Digi-key Electronics (www.digikey.com)订购了 TPS7A0518PDBVR。

    对于 TPS7A0518PDBVR,如果您的预量产样片和最终大规模生产产品之间的功能相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您提供信息。 虽然我们的预量产样片可以指示性能、但并不适用于生产应用。 我们建议您使用 Digi-key 用我们的最终芯片替换预制样片材料。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复,我们联系了 Digi-key 以最终芯片替换生产前样品。

    但 Digi-key 告诉我们他们没有替换产品(最终器件)。我们没有其他选择。

    我们 现在需要使用产品的预量产样片,您能否再次检查预量产样片是否具有功能? 使用预制样片有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    预量产样片的性能与最终发布的器件相似;但是、这些样片可能已经或者可能没有经过相同的最终测试程序或者可能是最终芯片。 我们建议使用最终器件进行生产。

    您应该能够在 TI 网上商店订购我们的最终器件:

    www.ti.com/.../

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复,我想知道 TPS7A0518PDBVR 最终芯片器件的生产日期代码是什么? 也就是说 ,从哪个生产日期代码开始,最终的硅器件?

    是否可以按 生产日期代码确定它是否是最终器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们不会公开提供如何解密我们的生产日期代码。 TPS7A0518PDBVR 的最终器件将具有数据表"1INF"中列出的顶部标记。此顶部标记将仅在最终器件上。

    非常尊重、
    Ryan