This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409EVAL:如何将响应时间缩短到几毫微秒?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808471/lm3409eval-how-to-lower-response-time-to-few-nano-seconds

器件型号:LM3409EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好!

我计划将 LM3409用于我们的新型快速驱动器。 1µs 评估板、使用 PWM 输入时的响应时间不能超过1 μ s。 在数据表中、您可以看到响应时间极短(小于100ns)的屏幕截图。 您能解释一下您的完整设置和电路板上要做的修改(如果有)吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

    您能否参考您所指的屏幕截图?  您使用什么来驱动 PWM 输入?  除了 PWM 引脚之外、负载是多少(还有哪些其他组件)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我参考下图(数据表中的图18)。 VIN = 24V。 Vout = 15V。 I OUT 设置为1.5A。

    当我 µs 信号发生器直接驱动 Q3时、我有3 μ s 的响应时间(从发生器边沿到光电二极管信号的90%)。 当我 µs Q2或 MOS 的外部耦合时、我有0.9或1 μ H。 我希望再节省200到300ns。

    谢谢、

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

    如上所示、图18是外部 FET PWM 调光。  这是并联或并行 FET 调光。  其速度与外部电路设计有关、并且可能非常快。  它使用外部"并联" MOSFET 对 LED 进行分流。  如果您正在寻找极快的响应时间、则不应使用光电二极管(我认为这是光耦合器)。  如果您希望快速电流响应、则将无法使用 PWM 引脚、因为这会启用电感器电流。  它将受到 V = L*(di/dt)的限制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    是的、我要使用分流调光。 我所说的光电二极管是用于监控负载 LED 的设备、它不是 Q3路径中的光耦合器(分流 MOSFET)、但我没有考虑它增加的延迟。 我测量了 LED+处的电压、假设我的电压和电流之间没有延迟。 光电二极管的响应时间约为200ns。 我改进了外部电路以驱动 Q3、并节省了100ns。 因此我达到了我的目标。

    感谢光电二极管延迟推动了我的发展!

    Julien