This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:ChargeCurrent 和 MinimumSystemVollage 设置建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808810/bq25713b-chargecurrent-and-minimumsystemvollage-setting-recommendation

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

BQ25713特性:当充电器电流 寄存器(0x02~0x03)全部为零时、VSYS 被调节至任何电池电压加160mV 的值。  如果此类寄存器在电池电压未处于充满电的电压状态时设为全零(例如、可能需要断开电池连接、因为电池过热)、 这意味 着 VSYS 将低于 ChargeVoltage 寄存 器(0x04~0x05)指定的电压、这将限制 VSYS 的可用功率。

 

那么、建议的做法是否是在     ChargeCurrent 寄存器全部为0时将 MinimumSystemVoltage 寄存器(0x0c~0x0D)增大到接近(但小于) ChargeVoltage 寄存器的电压、并在不是全部为0时将其减小到正常的较低电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常、MinimumSystemVoltage 将设置为电池支持的最低放电电压。  即、典型范围是为锂离子电池充电至4.2V-4.3V、并将每个电池的放电降至2.8-3.0V。  因此、如果您计划放电至3.0V、并且您有一个三节电池系统、 那么您通常 会将 MinimumSystemVoltage 设置为9.0V (无论是否充电)。  

    我不建议 您在不充电时按照您描述的方式提高 MinimumSystemVoltage。  VSYS 稳压为 VBATT + 160mV 的原因是、这使得电池能够 在需要时补充系统电压 、而 VSYS 不会出现大幅下降。  如果您的系统过度加载适配器、VSYS 将开始下降、因为适配器无法提供所需的全部功率。  在这种情况下、它只会在电池开始放电以补充适配器之前下降160mV。  这是 NVDC 架构的主要优势之一、您可以使用电池为适配器补充电量、并且 VSYS 压降不会太远。

    相反、如果您按照描述的方式升高 VSYS、 那么当您得到一个过载适配器的重系统瞬态时、VSYS 将从您设置 MinimumSystemVotlage 的任何位置急剧下降、直到它达到电池电压并且电池可以补充。  然后、当负载释放并且适配器重新接管时、VSYS 将从 VBATT 急剧上升回 VSYS min   VSYS 上的这种电压阶跃可能会对下游系统造成干扰、并且通常是不利的。

    此外、我不确定使用较低的 VSYS 会显著降低您的可用功耗。  转换器级的效率可能会稍微低一些、沿途的阻性损耗也会稍微高一些、但除非在某个地方达到电流限制、否则在较低的电压下应该会按比例增加电流、最终会产生几乎相同的可用功率。

    此致、

    Steve