This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:Flybuck 计算 xlsx 的中央存储库

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783364/lm5017-central-repository-to-flybuck-calc-xlsx

器件型号:LM5017

您好、TI、

请给我指出中央存储库、以获取经实践检验的最新版本的 Calc xlsx 工作表(尝试在 TI e2e 中搜索并搜索 Google、但全部只指向 e2e 论坛)

用户可以在 e2e 论坛中查看共享的这些文件的数量、这些文件以不同的名称、锁定和解锁格式显示。 下面列出的名称很少:

  •  3288.Flybuck 反激式计算器
  •  Calculator_Rev1p03_Result
  •  Calculator_Rev1p03_Flybuck_Boost
  •  Calculator_Rev1p03_Unlock
  • FlyBuckCalculator_snvu445.zip

此外、

请分享各种公式中使用的 xlsx 背景图纸的链接

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Excel 计算器 可在 工具选项卡下的产品文件夹中找到。  有两种计算器,即 BUCK 和 Flybuck 计算器:

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,您还可以参阅数据表,了解 Excel 工作表计算器中使用的所有公式。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    请参阅所述5017 Flybuck 变压器表、请向我指出以下详细文献:

    *电芯 B30,为什么要将 ΔIL Ω 的50%加到 ILavg 中?

    *单元格 I29和 I33;  用于到圆心和矩形中心臂内核的气隙公式

    此外、

    * Cell I25、这是如何在 ER9数据表(即 https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/er_9_5_5.pdf)中计算出"0"与"1"的 μe μe 不同

    *单元 I10,Bmax 值选择的基础? 如上所述、铁氧体数据表未提及此类 Bmax 值

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在下面查找我的答复:

    *电芯 B30,为什么要将 ΔIL Ω 的50%加到 ILavg 中?

    Ambreesh:用于查找峰值电流,以确保峰值电流低于0.7A。 在降压转换器中,峰值电感器电流是平均电感器电流(即 Iout)+ 1/2总电感器纹波电流。

    您也可以使用不同的方法来处理公式,就像数据表中所做的那样:

    *单元格 I29和 I33; 用于到圆心和矩形中心臂内核的气隙公式

    您应该能够从磁性元件供应商处获得 K1和 K2值,然后可以计算气隙。  

    此外,如上所述,Airgap 取决于所选的 Al 值,TDK 等供应商提供 Al vs air gap 图表,如下所示:

    *单元 I10,Bmax 值选择的基础? 如上所述、铁氧体数据表未提及此类 Bmax 值

    Ambreesh:铁氧体材料的饱和通量密度低于。

    如表所示、铁氧体饱和至0.3T 以上、因此可选择等于0.28-0.30T 的 Bmax 值以最大限度地提高磁芯利用率、或选择 Bmax = 0.25T 以实现更保守的设计。

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ambreesh Tripathi"]

    您好,

    请在下面查找我的答复:

    [幸运]亲爱的安布雷什、非常感谢您的回答、请您注意下面包含的要点注释。

    此致

    *电芯 B30,为什么要将 ΔIL Ω 的50%加到 ILavg 中?

    Ambreesh:用于查找峰值电流,以确保峰值电流低于0.7A。 在降压转换器中,峰值电感器电流是平均电感器电流(即 Iout)+ 1/2总电感器纹波电流。

     ΔIL ]同意、所有数据表都建议"ILpeak = ILavg + 1/2 μ s"。 我们期望的是这个概念的数学或图形对齐(推导)、比如为什么不增加1/3或2/3的电感纹波电流!

    您也可以使用不同的方法来处理公式,就像数据表中所做的那样:

    *单元格 I29和 I33; 用于到圆心和矩形中心臂内核的气隙公式

    您应该能够从磁性元件供应商处获得 K1和 K2值,然后可以计算气隙。

    [幸运]:LM5017 Flybuck 变压器 xlsx、电芯 I29和 I33 不引用任何 K1或 K2常量。 而是仅 μe 由 length9 (a)、width (b)和 le/k Ω 比率值组成的复杂方程。 矩形中心支路方程"I31*I32/2*(1/I26-(I31+I32)/I31/I32-SQRT (((I31+I32)/I31/I32-1/I26)^2-4/I31/I32)"转换为

    和 心桥臂方程使用直径来代替长度和宽度 I28^2/2*(1/I26-2/I28-SQRT (1/I26^2-4/I26/I28))

    a.请分享上述复杂方程式的文档链接。

    B.这些 K 常数是什么

    c.请参阅定义了这些 K 常数的铁氧体数据表链接

    d.您所引用的是以下哪个文档中引用的基于 K 常量的气隙公式。

    [Lucy]上面哪个文档引用了表? 请分享链接!

    此外,如上所述,Airgap 取决于所选的 Al 值,TDK 等供应商提供 Al vs air gap 图表,如下所示:

    [Lucy] 以下哪个文档用于表格式详细信息? 请分享链接!

    [Lucy]上面的图形详细信息使用了哪个文档? 请分享链接!

    *单元 I10,Bmax 值选择的基础? 如上所述、铁氧体数据表未提及此类 Bmax 值

    Ambreesh:铁氧体材料的饱和通量密度低于。

    [Lucy]上面哪个文档引用了表? 请分享链接!

    如表所示、铁氧体饱和至0.3T 以上、因此可选择等于0.28-0.30T 的 Bmax 值以最大限度地提高磁芯利用率、或选择 Bmax = 0.25T 以实现更保守的设计。

    ----阿姆布雷什  

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的回应!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运,

    很抱歉耽误您的回答。

    *电芯 B30,为什么要将 ΔIL Ω 的50%加到 ILavg 中?

    ΔIL ]同意、所有数据表都建议"ILpeak = ILavg + 1/2 μ s"。 我们期望的是这个概念的数学或图形对齐(推导)、比如为什么不增加1/3或2/3的电感纹波电流!

    Ambreesh:在降压转换器中,电感器电流的平均值等于输出电流,如下所示:

    现在、如果输出电流是已知的、则可以简单地计算出峰值电流为 IO+ 50%IRIPPLE、因此增加了纹波、而不是1/3或五分之一  

    对于 Flybuck 转换器,应用了类似的概念,即第一个总负载电流计算为 Iout 初级电流+从次级回初级电的反射电流,然后添加一半纹波以获得峰值电流。  

    Q2电池 I29和 I33; 用于到圆形和矩形中心支脚内核的气隙公式

    Ambreesh:这是我用来计算气隙 的方法。 我不确定 Excel 工作表中使用的公式。 我将要求作者查看他是否可以在 Excel 工作表上共享计算的来源。  

    以下是磁性供应商提供的用于此公式的参考:

    https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/531516/449506bb84194c3510018ae82f66b4cc/pdf-ecoresgeneralinformation.pdf (第6页)

    和值可在此处找到:

    http://www.mouser.com/ds/2/400/er_42_22_15-525726.pdf

    下面是我从一家磁性供应商那里获得的大多数磁芯的内核列表和重要设计数据:  

    有关铝值与气隙长度的关系,请参阅以下链接:

    https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/ferrite_mz_sw_e_en.pdf (第6页)  

    Q3-电芯 I10,Bmax 值选择的基础? 如上所述、铁氧体数据表未提及此类 Bmax 值

    Ambreesh: 饱和磁通密度 Bmax 或 Bs 随不同的铁氧体材料而变化。 您可以向磁性供应商咨询磁芯规格和铁氧体规格。 下面是 TDK 中的典型铁氧体磁芯规格链接,其中包含有关饱和磁通密度的信息。  

    http://www.mouser.com/ds/2/400/er_42_22_15-525726.pdf

    ----阿姆布雷什