This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:使用 LM3880序列发生器时、有关 PTH08T240W 的位内控制

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240W, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808661/pth08t240w-about-inbit-control-of-pth08t240w-when-using-lm3880-sequencer

器件型号:PTH08T240W
主题中讨论的其他器件: LM3880

我希望 LM3880电源序列发生器控制 PTH08T240W、将标志引脚直接连接到禁止引脚。 参考 LM3880的数据表、FLAG 引脚被限制为 MAX。 6.0V。  但我无法找到 PTH08t240w 的抑制控制引脚上加载了什么电压。  我将 VI 12V 用于 pth08t240w。 禁用引脚是否低于6.0 V (即使 启用了 pth08t240w)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的;我为我们的测试台上的一个电路板加电、以验证器件启用后、抑制引脚上的电压读数为3.6V。

    此致、
    Alejandro