This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:TPS23758如何改进负载调节

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808758/tps23758-how-tps23758-improve-load-regulation

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23755

大家好、

下面是有关 TPS23758工作原理的一些问题:

TPS23758是否通过 SR 拓扑改善负载调节?

2.如果是、那么为什么使用 SR 拓扑可以改善负载调节、您能帮助详细解释一下吗?

其他讨论主题提到 TPS23758是针对 SR 拓扑设计的、那么对于采用 SR 拓扑的 PSR 需要考虑什么? TPS23758预测 整流器压降、以便 TPS23758能够克服这一问题?

4.如果要用二极管替换 SR、TI 是否推荐这样做?

非常感谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、在 PSR 中、次级侧的压降对于良好的调节非常重要。 因此、SR 在5V 输出时具有更好的调节。

    2. 请参阅#1。 这是因为串联元件。 如果不使用 PSR、则同步还是非同步无关紧要、因为光耦反馈将直接感应输出、并且无论什么、您都能获得良好的调节。

    3、您做了很好的高层面解释。 是的、这基本上是 TPS23758的工作;不过、更具体地说、它可以预测同步反激行为。 这就是为什么它仅针对同步反激式设计的原因。

    4、TPS23758不能用于二极管整流 PSR 反激、如#3所述。 如果是二极管反激式、则建议使用 TPS23755。