This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:用于5V 输出应用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808747/tps23755-for-5v-output-application

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS23758

大家好、

感谢先前的支持、在这里、我仍有一些问题:

考虑到成本因素、现在只能将 TPS23755用于所有电压版本的 PD、而不是它应该具有@5V 输出的负载调节?

2.除了负载调节之外,还有其他影响吗?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    如果是5V、则对于 TPS23755、您必须考虑使用光耦合器反馈以获得良好的调节效果(小于1%)、否则、使用 TPS23755的5V PSR 可能是10%的调节效果。 典型的5V 应用需要最多5%的调节。  

    效率也会降低。

    我仍然建议使用 TPS23758提供5V 电压。 因为如果您需要添加后置直流/直流转换器以实现更好的稳压、这将节省光耦解决方案和/或额外的 POL 转换器的成本。

    http://www.ti.com/tool/TPS23758EVM-080