This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:请参阅开关节点输出信号上的间隙

Guru**** 2501725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808108/tps62088-see-gaps-on-switching-node-output-signal

器件型号:TPS62088

你过得怎么样? 我对 TPS62088有疑问。

当 TPS62088处于轻负载状态时、我们在开关输出信号上看到一些不连续/间隙、但在重负载状态下消失。 请参阅随附的三个捕获、重负载、轻负载和轻负载缩放。

看到不连续/差距的原因是什么? 这是由 DCS 省电模式造成的吗?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在轻负载条件下、器件处于 PSM 运行状态、请参阅 D/S (第15页)的图21。 图20显示了重负载下 PWM 模式下的运行情况。

    因此、我可以确认此暂停 取决于 DCS 的 PSM 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

     我还有另一个问题要问。

    我需要测量电路板上的输出电流、因此我们需要提升电感器并在电感器和 PCB 之间添加一根导线。 我的问题是、我需要提升电感器的哪一端? 在开关节点侧还是在电容器侧?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是要测量电感器的电流、您应该提起电感器并添加一根导线以使用电流探头进行测量。
    添加一根导线会引入寄生电感、最好在输出电容器的一侧具有此寄生电感(那里的电压几乎为直流电)。 因此、最好从电容器侧取下电感器、并向输出电容器添加一根导线。