This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 IC 禁用问题

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808694/ucc28180-ucc28180-ic-disable-question

器件型号:UCC28180

您好、支持团队  

我想详细了解 UCC28180的保护、我想知道是否 在应用上拉 Vsense (在保护之前、占空比是否会增加?) 或 ICOMP 会更好。 ? 此外、在待机模式下、除了 PWM 之外、IC 还具有其他功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    TI 建议将 VSENSE 拉至开环保护级别以下以关断 UCC28180。

    这会将控制器置于低功耗待机模式、并使 VCOMP 电容器放电。

    重新启用控制器后、增强的动态响应功能将使 PFC 启动受控。

    您还可以通过将 ICOMP 拉至0.2V 以下来禁用控制器。

    但是、您将使用 VSENSE 方法获得更受控的启动。

    待机模式仅禁用 PWM。 内部电路仍然有效、但没有输出信号

    此致

    John