This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:负载共享

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TIDA-00270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787180/tps65381a-q1-load-sharing

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-00270

大家好、

TPS65381A-Q1是否支持负载共享?

我的客户正在使用此器件、但当前从 VDD5或5V VSOUT1输出中拉出的电流过大。 那么、将这些输出短接在一起以增加单个5V 电压轨上可用的总电流是否存在任何问题?

能否对每个电源的最大输出电流进行求和、我们还需要考虑其他方面吗? 为了澄清这一点、我们将看引脚20、18、17和15短接在一起。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    不可能只将 LDO 输出连接在一起以形成更大的输出 LDO。  5V 时需要多大的电流?  如果客户不使用 VDD1、他们可以选择使用该 LDO 控制器来获得更高的输出电流。  另一种选择是使用外部 LDO 或 DCDC 来获得更高的电流、并使用 VSOUT1反馈引脚作为电压监控器、使安全概念与使用内部 LDO 相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的反馈。

    我介绍了此 TIDA-00270参考设计、该设计展示了如何通过添加额外的环路来匹配输出电压、从而将两个 LDO 的输出连接在一起。 它只是添加了一个开环配置的运算放大器、用于比较从两个 LDO 获取的电流。 我们想知道上述两个输出是否可以实现类似的功能?

    该器件是否存在将输出绑定在一起的独特风险? 或者、输出电压轻微不匹配会使一个 LDO 拉电流大于另一个 LDO 拉电流、这可能导致电流限制或热关断事件、这是唯一的问题吗?

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    虽然在类似的"从站"配置中使用 VSOUT1可能会在理论上应用此类概念、 由于此器   件以及因此假设的终端系统是功能安全系统、TI 无法向客户推荐这种系统、因为环境外安全元件的各种假定用例和安全机制都受到此类设计的影响。  我们无法验证或验证此类设计。  客户始终可以选择尝试这样的设计、但他们将负责 此类方法对其系统的影响、以及设计是否能满足其系统安全目标。  

    仅仅将输出绑定在一起就存在许多风险。  最明显的是达到电流限制和热关断。

    最直接的方法是使用 VDD1 LDO 控制器来获得更高的电流、或者使用具有 所需电流能力的外部 LDO 或 DCDC、 由 VDD6前置稳压器供电、或在必要时直接由电源供电、并使用 VSOUT1反馈引脚作为该稳压器的电压监控器。