This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:对于外部补偿(环路稳定性)、Co 在 R5、C5和 C8计算中表示什么?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808686/tps61088-what-does-co-indicate-in-r5-c5-and-c8-calculations-for-external-compensation-loop-stability

器件型号:TPS61088

您好!  

我在 应用中使用 TPS61088。 请澄清我下面有关无源组件值计算的问题。  

Co 在 R5、C5和 C8计算中表示什么? 它是额定输出电容还是降额输出电容?

在我们的应用中、我们使用3个额定电容为22uF 的电容器。 每个电容器在输出电压下的降额电容为9.31uF。 在本例中、Co 的价值是什么?

这是供您参考的数据表链接。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61088.pdf

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    CO 表示降额输出电容。