This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C44:AC-DO 200W 解决方案

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808660/ucc38c44-ac-do-200w-solution

器件型号:UCC38C44

大家好  、您能给我一个大约200瓦的交流/直流(85-264Vac 输入、30V/6A、带 PFC)解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、

    您可以实现200 W 的 TM PFC + LLC。 与 TIDA-01557类似的器件非常适合。您可以按照设计指南公式调整设计、以提供30V 的输出电压。

    此致、

    本·洛夫