This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778754/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

我们有 一种不同的拓扑- 更简单、但对完全控制有特殊需求-尤其是在我们进行同步整流时。

因此、我们的目标是探索 UCD3138的全部功能、以便最大限度地减少外部胶合逻辑以提取栅极时序。 当然、首选的方法是在这个全新的应用中使用 UCD3138以实现其最大功能。

PL 查看附加的波形、以及 UCD3138需要在一种或另一种模式下由 DPWM 创建哪些时序。

我们可以提供的感应信号完全隔离、延迟最小:例如隔离式线路电压感应、隔离式快速电流感应等 它们是快速和微型的。 这些也可以以整流形式输入到 UCD3138器件、电路的带宽大于1兆赫兹、因此过零非常急剧。

我们如何获得依赖于输入电压极性的同步栅极波形、这同样适用于"放电栅极"波形时序。

通过使用 UCD3138的内部状态机功能、是否可以实现这些功能?

e2e.ti.com/.../waveform_5F00_gate_5F00_synch_5F00_discharge.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 PFC 专家应尽快做出响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所做的事情似乎与此类似:
    www.ti.com/.../slua644.pdf
    请阅读此应用手册、了解其是否有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian

    我之前已经查看过此应用手册、但感谢您指出我们的情况类似。

    确实!  我们拥有的"电感器"确实会产生一个电流波形、如 Boshan 的工作所示。 但出于不同的原因。 升压降斜率是线性的、我们的是正弦的。 负极侧也是如此:我们的是完全正弦的。

    这是非常令人兴奋的:UCD3138有办法处理此类拓扑模式。

    如波形中所示、我们更关注一点:因为我们需要感应电流的下降斜率时间和负持续时间。 这决定了输出 放电 路径(传统使用二极管)和电流整流器(传统使用二极管)的导通时序。

    这些值随线路、负载以及整个正弦波偏移期间的变化而变化。

     如果我们能够在馈入感测到的电流后从内部生成这些时序、这将是芯片的真正强大扩展。

    门控波形可以使用多门芯片生成、但如果在内部完成、功能将更加强大  3138。

    BYW:本例中的下斜率约为1uec。 负 电流大约为2 μ s。

    在负线路电压期间,他们的角色与我在帖子中指出的相反。。

    我将热切地等待听到有关这方面的更多信息。

    Thnx 很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以计算下斜率时间和负电流持续时间、那么 UCD 可以为您生成相应的同步栅极和放电栅极信号。 否则、您必须使用外部电路来执行该任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这可以计算出来:这是奇怪的巧合,表达方式与 Boshan 的论文非常相似。

    但是、电路中可能导致同步 FET 不及时导通的延迟如何呢?

    同样、也可以馈送在计时开始和计时结束时提供的电流传感器数据。

    但是、让我看看计算值与延迟影响之间的关系。

    Thnx 很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解了计算值与延迟影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特恩克斯·博斯亨提醒您。

     由于延迟的不确定性,我们将 GaN 开关(没有自然换向二极管)更改为 MOSFET。 这样、由于 MOSFET 体二极管将在 ZCS 模式下开始导通、因此现在不会因延迟而产生影响。 不过、计算的延迟时间小于100ns。

    此外、我们决定提取 UCD3138之外的同步计时电路。 事实上、我们的拓扑完全没有影响。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以为我列出 UCD3138入门所需的所有工具?

    我丢失了所有这些信息、似乎也无法在 TI 找到它们。

    感谢有关的文档

    如何开始使用 UCD 3238设计

    -代码示例。

    培训视频等...

    ——我们必须购买什么才能启动 这些工具

    到目前为止、我在我的 PC 中只找到了 UCD3138的 d/s。  

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在另一个 E2E 帖子中提出了相同的问题、请检查该帖子中的答案。

    我要关闭此帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是:好的。 我喜欢所有的支持材料、视频等...