This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:TPS2412x

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808466/tps2412-tps2412x

器件型号:TPS2412
主题中讨论的其他器件: LM5050-2

您好!

 TPS2412x 的工作电压范围为3V 至16.5V (如数据表中所述)-是否有与 TPS2412相同/相似但工作电压范围为36V 至75V 的器件?  或者如何在35V 至75V 范围内使用 TPS2412?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:  

    当我查看 PTS2410/11的数据表(图13)时、   在输入总线以及直流/直流转换器( 两个输入连接在一起作为公共输入的转换器)的输出端放置 ORing FET 是否是完整的冗余 N+1?  是否存在任何缺点或问题?

    我喜欢  用 ORing FET 替换所有 ORing 二极管、以降低功耗。    我 应该注意到的任何缺点或问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM5050-2 ORing 控制器可在6.0V 至75V 的工作范围内工作、非常适合这种情况。

    是的、可实现直流/直流转换器后的 ORing 以实现电流共享或冗余。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Kari。