This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2574:有关 LM2574的评论

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2574, LM2674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808178/lm2574-comments-on-lm2574

器件型号:LM2574
主题中讨论的其他器件: LM2674

所有、

在我的应用中、我尝试从18-32VDC 的输入生成固定的15VDC 输出。 我最初查看的是一些线性稳压器、但似乎功耗会很大。  现在、我将探讨基于开关的降压转换器、例如 LM2574。

Vin (max)= 32V

Vout = 15V

Iout = 200mA

LM2574 看起来具有固定的15V 版本、仅需4个外部组件、输入电压高达40V、输出电流为0.500A。 这似乎是一个完美的选择。

1) 我只是想知道是否有人对这是用于我的应用的最佳 TI 器件或基于上述参数的任何其他建议有任何看法。

2) 在 Vin = 32V 且输出电流降至15V 时、电流为200mA 的情况下、我想知道这会对热产生什么影响。 我是否需要散热器等?

感谢您的评论!

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它认为 LM2574适合您的应用。

    我们确实拥有更多"现代"器件、但这一款器件提供了固定的15V 输出电压、这将节省成本

    反馈分频器。

    LM2674也可以正常工作。  您可以在该器件上使用较小的电感器、但需要反馈分压器。

    这些器件的散热器是铜接地层。

    Webench 设计工具应能帮助您进行设计。

    需要注意的一个字是电感器的尺寸及其电阻。   

    Webench 将选择一个相当大的电感器。  对于此应用、我将使用470uH 的电阻、电阻可能为0.5欧姆或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。