This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何在电池温度过高或过低时禁用电池放电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787973/bq25703a-how-to-disable-battery-discharging-when-battery-temperature-is-too-high-or-to-low

器件型号:BQ25703A

您好!

我们在产品设计中使用了"BQ34110PWR"和"BQ25703ARSNR"。

产品具有外部电源适配器和电池。 我们希望在"放电条件过热"等情况下关闭电池放电。

我们如何做到这一点?

谢谢、

Snehal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Snehal、

    BQ25703A 具有一个外部 P 通道。 用作 BATFET 以连接到系统电源轨的 MOSFET。 因此、即使禁用了 PMOS 器件(通过体二极管)、也始终有从电池到系统的导通路径。

    如果您想要添加放电控制、我建议在您的系统侧添加一个负载开关或另一个反向 PMOS 以切断负载。 此外部器件将由您的主机根据是否发生过热情况进行控制。


    此致、
    Joel H