This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181:我们是否可以拥有与 TPS61181解决方案类似的功能、但效率需要更好的解决方案。

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181, TPS61177A, TPS61187, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808322/tps61181-may-we-have-function-similar-tps61181-solution-but-need-efficiency-need-better-solution

器件型号:TPS61181
主题中讨论的其他器件: TPS61177ATPS61187LP8556

你(们)好,先生  

我的客户目前在12~13.2Vin / Vout 22V 20mA * 6通道中使用 TPS61181。  

但他们的新项目关注效率。 他们想要检查是否有类似的器件(P2P 更好)。 但效率是更好的解决方案?

                                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

       您可以尝试使用 TPS61177A/TPS61187/LP8556、因为它可以更改开关频率、有助于实现更高的效率。  

       您能告诉我们什么是详细应用吗? 现在的效率是多少? 目标效率是什么?  我们计划使用高效背光驱动器。  

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    感谢您的参与、我们对这个新项目感兴趣。 您能否通过电子邮件与我们联系、了解更多详细信息?  

    您可以向我发送电子邮件至 caryss-li@ti.com