This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更高效率的升压

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, LMR62014, TPS61086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808176/higher-efficiency-boost

主题中讨论的其他器件:TLV61046ALMR62014TPS61086

你好

      我们是否有比 LMR62014/TLV61046A 更高的效率升压解决方案符合以下规格? 谢谢你。   

输入电压= 5V

输出电压= 12V

Iout = 510mA

      

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您的目标是什么? TPS61086可以更好。 请看一下。

    它在轻负载电流下以 PFM 模式运行。