This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:工作温度范围

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808241/lm5101a-operating-temperature-range

器件型号:LM5101A

尊敬的先生:

您能否确认器件型号的工作温度范围:  

LM5101ASD-1/NOPB

 


 

数据表中未提及任何详细信息。

 

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注 LM5101A。 我是一名具有高功率驱动器的 AE、将回答您的问题。

    工作温度范围为-40至125摄氏度、以及其他建议的工作范围参数均以秒为单位

    请通过选择绿色按钮确认此问题是否能解决、或者您也可以在此主题上发布相关问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh 您好!

    感谢您关注 LM5101A。 我是一名具有高功率驱动器的 AE、将回答您的问题。 我 将再次发布、因为我尝试插入的表看起来包含了一些文本。

    工作温度范围为-40至125°C、以及其他建议的工作范围参数位于第7.3节建议的工作条件表中。

    请通过选择绿色按钮确认此问题是否能解决、或者您也可以在此主题上发布其他相关问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生提供的信息。