This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307:TPS3307的结温

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787826/tps3307-junction-temperatre-of-tps3307

器件型号:TPS3307

你(们)好

我对 TPS3307-18D 有疑问。
是否有建议的工作结温范围?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、对于该产品、我们只能通过数据表来保证其工作环境温度:-55°C 至125°C。

    不过、由于这是一款低功耗器件、因此外壳内相对没有温度升高。  

    话虽如此、环境温度应约为结温。