请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3828-Q1 大家好、
我期待在我的设计中使用 TPS3828-33-Q1器件、因为我认为它必须每1.6秒刷新一次。但是、在数据表中、我找到了以下信息:
这个0.9ms 的 t_tout 最小时间是否意味着为了确保所有可能的器件批次的正常工作条件、我必须以至少0.9s 的周期切换 WDI 引脚、甚至可能少一点?
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我期待在我的设计中使用 TPS3828-33-Q1器件、因为我认为它必须每1.6秒刷新一次。但是、在数据表中、我找到了以下信息:
这个0.9ms 的 t_tout 最小时间是否意味着为了确保所有可能的器件批次的正常工作条件、我必须以至少0.9s 的周期切换 WDI 引脚、甚至可能少一点?
感谢您的帮助。