This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828-Q1:精确的 WDI 切换频率

Guru**** 1162400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787918/tps3828-q1-exact-wdi-toggle-frequency

器件型号:TPS3828-Q1

大家好、

我期待在我的设计中使用 TPS3828-33-Q1器件、因为我认为它必须每1.6秒刷新一次。但是、在数据表中、我找到了以下信息:

这个0.9ms 的 t_tout 最小时间是否意味着为了确保所有可能的器件批次的正常工作条件、我必须以至少0.9s 的周期切换 WDI 引脚、甚至可能少一点?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    您的假设是正确的。
    我建议切换时间低于0.9sec 的 t_out、min 规格。